This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:TPD4E001DRLR

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303882/tpd4e001-tpd4e001drlr

器件型号:TPD4E001

尊敬的德州仪器团队:

我们注意到该 MPN:TPD4E001DRLR DRL 封装与 CAD 中的尺寸不匹配。 您可以参阅附件。  

**如果基于数据表、则 IC 比 PAD 小。

 e2e.ti.com/.../513_2D00_10974.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei Shan,

    如数据表第4页所示、TPD4E001提供多种可用的封装。 这个焊盘看起来好像用于 DBVR 封装、而您正在使用的封装是 DRLR。 如果您将 TPD4E001DBVR 封装放入原理图中、 则尺寸会匹配。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是的、我们从 PCB 设计中购买的器件正确但错误。  

    请帮助提供相关建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peu Shan,

    我只想确认一下,我理解你的困境。 您已经为使用 TPD4E001DBVR 布局的系统设计了 PCB、但购买了 TPD4E001DRLR。 如果我理解正确、则可以选择更改 PCB 布局或 使用 DBVR 封装器件。 对于原理图、您是如何导入 TPD4E001器件的? 此外、您为什么更喜欢 DRL 封装而不是 DBV 封装?