This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:规格检查

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S514, TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304491/tpd1s514-spec-check

器件型号:TPD1S514
主题中讨论的其他器件: TPD4S014

您好

您可以帮助建议 FPF2281BUCX 的替换产品吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    在我们的产品线中没有输入工作电压为2.5V 至25V 的电源开关、通常情况下、电源开关的输入电压约为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alfie

    TPD1S514似乎是一款类似的产品、但客户需要5.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    是的、TPD1S514和 TPS1S414的持续电流均为3.5A、而 TPD4S014仅为2A。 没有支持5.5A 持续电流的器件。