This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:S 参数

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299246/ds320pr810-s-parameters

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件: DS160PR410

大家好、

客户申请  DS320PR810的 S 参数(touchstone 格式)。

您能提供此信息吗?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些在安全文件夹中提供。 请填写以下表格并申请 DS320PR810 IBIS-AMI 模型:

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=268257∏_no=DS160PR410-DESIGN&ref_url=asc_hsdc_hsdc-hssc

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的支持。

    我有 DS160PR410 S 参数。 我知道没有 DS320PR810型号、对吗?

    我可以将其用作 DS320PR810模型吗?  

    如果有任何不同之处、请告诉我、我应该小心谨慎。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhei 您好!

    DS320PR810也具有 s 参数模型。 请使用我之前发送的相同链接申请 DS320PR810型号。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuhei:

    看起来 Nasser 的链接根据 URL 指向 DS160PR410设计文件夹、对于由此产生的混淆深表歉意。 "我的安全资源"上的正确文件夹是"PCIE5-REDRIVERS-DESIGN"文件夹、我曾尝试授予您访问权限、但似乎您已经拥有了它。 您能否 在此链接中找到此文件夹、或者它是否在您的 myTI 帐户中列出?

    我假设您是在查找器件封装的 S 参数模型。 向下滚动至"DS320PR8xx"部分、然后下载"DS320PR810_822_PR430.zip" Model_Release_May 文件。 其中包含用于 DS320PR810的 IBIS-AMI 和封装模型。

    MySecure 中有一个名为"DS320PR810_S4P_MODES.zip"的单独 zip 文件、其中包含针对不想使用或不能使用 IBIS-AMI 模型的客户在不同 EQ 设置下整个器件的 S 参数表示、如果客户不这么做、则可以忽略该文件。

    此致!

    Evan Su