This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:和其他 LVDS/RS232组件(DS90LV047、DS90LT012、TRSF3232)

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232, TRS3227E, DS90LV047A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304829/ds90lv047a-and-other-lvds-rs232-components-ds90lv047-ds90lt012-trsf3232

器件型号:DS90LV047A
主题中讨论的其他器件:TRSF3232TRS3227E

我使用上述部分通过长长度的 Cat5e 电缆(总共4个信号)提供 LVDS 信号。  LVDS 段似乎运转良好。  其中两个信号来自使用标准串行端口 RS232的笔记本电脑。  我认为要准确地将 RS232信号转换为使用 LVDS 电路的格式、我需要一个像 TRSF3232器件这样的组件。  我包含了一个原理图、显示了上述3个器件的连接。  连接器 J1是与我的笔记本电脑串行端口相连的 DB9接头。  然后是 RS232接口芯片、大家就可以看到 LV047和 LT012芯片了。  右侧的连接器 J2是一个具有 LVDS 输出的 RJ45连接器。

在我进行测试 PCB 尝试之前、我想确认(或者至少得到您的意见)、我展示的电路是 RS232/LVDS 接口的预期结果。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    您不使用两个通道、因此 TRS3227E 可能更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    从 RS232转换到 LVDS 有点不寻常、因为 LVDS 部分将受到 RS232带宽的限制(看起来这对您而言不是问题)。 我看到、在大多数情况下、通常情况下、如果选择 LVDS、则从发送器到接收器的 LVDS 可利用更快的比特率、更低的功耗和更低的 EMI。 在本例中、需要将单端信号与差分信号混合。

    从 LVDS 器件的角度来看、 只要信号输入处于数据表中定义的建议运行条件内、它就不关心连接到单端侧的元件(DS90LV047A 的 DIN)。 RS232器件的 Rout 引脚看上去应满足在建议工作条件内进行驱动的要求。 DS90LV047A 可轻松支持 RS232比特率(此处您将限制为1MB、因为 RS232驱动器是两者中较慢的一个)。

    有一点要注意的是、对于 PCB 布线、LVDS 布线阻抗通常为100欧姆、因此您应该尝试使两条布线的阻抗匹配(+和-)。  

    正如克莱门先生指出的那样、您确实有未使用的信道、可能需要用信道数较低的一个切换 RS232部件。

    -鲍比