This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:硬件版本0和1之间的区别

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302673/dp83826e-difference-between-hardware-revision-0-and-1

器件型号:DP83826E

您好!

我们的电路板 正在运行 DP83826E 硬件版本1 (PHYIDR2寄存器字段版本号= 1)。

具有  DP83826E 硬件版本0  (PHYIDR2 寄存器字段版本号= 0)且同一软件未运行的第二个 PCB。 没有链路。

这两个版本之间的区别是什么?

为了使修订版本0运行、必须在软件中修改什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    DP83826E 上版本0和版本1之间唯一的不同是引脚的内部自举电阻器。 如果可能、您能否仔细检查自举电阻器、看看您是否在修订版本0和修订版本1之间看到正确的自举模式?

    自举寄存器为0x0467。

    我还可以再次确认一下、两个电路板之间的所有原理图都相同吗?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman,

    感谢您的快速响应。
    两个板的原理图是相同的。 唯一的区别是  DP83826E 的修订版本。

    我们只读取自举寄存器。 两个版本的值是相同的:对应于原理图中的设置的0x0086。 但是、我们发现版本0在启动时为10Mbit/s 半双工、而不是所需的100Mbit/s 全双工。 我们现在 在软件中将芯片植入为100Mbit/s 全双工。 检查寄存器显示这样做是正确的。 当从另一个 ECU 发送以太网帧时、修订版0会释放链路并跳转到 10Mbit/s 半双工。 它会 在几秒钟后自动恢复到100Mbit/s 全双工、但当我们发送下一帧时再次失败...

    修订版1芯片未显示此行为。

    此致

    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    感谢您分享这一观察。 似乎是信号质量问题导致 PHY 速度降低。 如果可能、您可以为这两个寄存器读取寄存器0x0218并为修订版0和修订版1 PHY 的寄存器0x0000到0x001F 提供寄存器转储吗?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman,

    在启动后、我只需直接读出您要求的所有寄存器(见下文)、然后便可开始通信。 对于 rev 0芯片、我通过用于 rev 1的标准初始化读取寄存器、它可以正常工作、并对寄存器0x00和0x04进行额外设置、如下所示:

    寄存器 修订版1 修订版0 修订版0
    地址 标准初始化 标准初始化 初始化
          寄存器0x00 = 0x3100
          寄存器0x04 = 0x01E0
    0x00 0x3100 0x3000 0x3100
    0x01 0x786D 0x786D 0x786D
    0x02 0x2000 0x2000 0x2000
    0x03 0xA111 0xA110 0xA110
    0x04 0x01E1 0x00A1 0x01E1
    0x05 0x41E1 0x41E1 0x41E1
    0x06 0x0005 0x0005 0x0005
    0x07 0x2001 0x2001 0x2001
    0x08 0x0000 0x0000 0x0000
    0x09 0x0000 0x0000 0x0000
    0x0A 0x0102 0x0100 0x0100
    0x0B 0x0009 0x0000 0x0000
    0x0C 0x0000 0x0000 0x0000
    0x0D 0x0000 0x0000 0x0000
    0x0E 0x0000 0x0000 0x0000
    0x0F 0x0009 0x0000 0x0000
    0x10 0x4615 0x0611 0x4615
    0x11 0x010B 0x010B 0x010B
    0x12 0x0000 0x0000 0x6C00
    0x13 0x0000 0x2800 0x2800
    0x14 0x0000 0x0000 0x0000
    0x15 0x0000 0x0000 0x0000
    0x16 0x0100 0x0100 0x0100
    0x17 0x0045 0x0041 0x0041
    0x18 0x0400 0x0400 0x0400
    0x19 0x8C01 0x8401 0x8C01
    0x1A 0x0000 0x0000 0x0000
    0x1b 0x007D 0x007D 0x007D
    0x1C 0x05EE 0x05EE 0x05EE
    0x1D 0x0000 0x0000 0x0000
    0x1E 0x0102 0x0102 0x0102
    0x1F 0x0000 0x0000 0x0000
           
    0x218 0x2B… 0x069   0x2B… 0x035
           
    0x467 0x0086 0x0086 0x0086
           

    如果这是一个信号质量问题、为什么它使用修订版1芯片、为什么修订版0在启动后立即显示出不同的值?

    我们如何将这两个版本区分为未来 PCB 的订购号?
    在数据表的什么地方描述了这两个版本之间的差异?

    此致

    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    在 rev1和 rev0之间、它主要是在 straping 选项上的变化。 在修订版1中、我们还为 EtherCAT 应用提供了增强模式。 从对0x000A 和0x000B 的寄存器读取中、我确实看到 启用了奇半字节检测、这始终会给 EtherCAT 应用带来意外问题。  

    如果可能、您还可以更改寄存器0x000A 和0x000B、以查看这对您的应用是否有帮助。

    --

    此致、

    林希尔曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman,

    我们刚刚在寄存器0x0A 设置为0x102、寄存器0x0B 设置为0x09时对其进行了测试。 这些是在修订版1中使用的值。 仍然无法与 rev0芯片进行通信。

    请向我们提供勘误表和修订版0与修订版1之间差异的详细说明、以及使修订版0正常工作的权变措施。

    此致

    斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sven:

    您可以让 FAE 给我发一条消息吗? 我可以通过电子邮件共享文档、但这些信息受 NDA 限制、需要通过电子邮件发送这些信息。

    --

    此致、

    林希尔曼