This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C1168:ICC 典型值和最大值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304907/sn75c1168-icc-typ-and-max

器件型号:SN75C1168

尊敬的专家:

在数据表中、典型值超过了最大值、这是一个拼写错误吗? 您能告诉我正确的值吗?

sn75c1168.pdf (TI.com)

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takemura-San、

    是的、这是典型的- 3mA 拼写错误、5mA 是最大值。  

    此致!

    帕克·道德森