This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:用于千兆和100千兆位传输的下行链路/上行链路

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302904/dp83869hm-link-down-link-up-for-gigabit-and-100-gigabit-transmissions

器件型号:DP83869HM

您好,

 因为原始帖子已被锁定(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287653/dp83869hm-link-down-link-up-for-gigabit-and-100-gigabit-transmissions)

,所以我打开一个关于这个问题的新帖子。

1) 千兆上行测试:强制 PC 进入自适应模式,但被识别为1G 并立即在 PC 端显示链路断开。

2) 千兆下行测试:强制 PC 进入自适应模式,该模式将被识别为1G ,一些数据包丢失,长时间运行后有链路断开/接通。  

3) 100千兆上行测试:强制 PC 进入100M 模式。 发生丢包、 长时间 运行后出现链路断开/建立情况。

4) 100千兆下行测试:强制 PC 到100M 模式,它运行正常。

5) 5) 始终检测到复位电压为高电平、数据传输期间未观察到复位。

6) 6)数据传输期间电源电压监控器没有压降。

在链路断开期间、一些寄存器发生了更改。  整个脚本如下所示。

e2e.ti.com/.../MobaXterm_5F00_COM8USB_2D00_Enhanced_2D00_SERIALCH9101COM8_5F00_20231208_5F00_105922-_2800_1_2900_.txt

您能帮助进行分析吗?

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    感谢您分享这些信息。 读取您的场景的假设之一是、信号质量不是很好、导致 PHY 速度降低。

    下面是几个我想问的问题:

    • 当您说强制 PC 进入1000Mbpas 和100Mbps 模式时。 你是如何强制速度的?
    • 如果可能、您能否分享 MDI 侧的原理图以便我们了解一下? 我们还提供了原理图检查清单、希望这对 you.e2e.ti.com/.../4666.DP83869_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_public_2900_.xlsx

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hillman:

    非常感谢您的答复。

    当你说强制 PC 使用1000Mbpas 和100Mbps 模式时。 您如何强制速度?

    他通过 PC 端设置链路速度、请参阅以下 设置以强制100Mbps 全双工。

    原理图 如下所示:

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    在 MDI 通信中、我没有在 PHY 和 RJ45连接器之间看到直流隔离。 您是否可以遵循 MDI 线路的原理图建议?

    我们还提供了原理图检查清单供参考:

    e2e.ti.com/.../4336.DP83869_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_public_2900_.xlsx

    我还想问一下以下电阻器的阻值是多少?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman,

    非常感谢您的答复。

    我没有看到 PHY 和 RJ45连接器之间的直流隔离。

    客户使用 集成隔离式 RJ45。

    我是否可以问您在以下电阻器上的值是多少?

    它是3.9欧姆。  

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希尔曼今天是好的,并期待在星期一当他回来的回应。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kailyn:

    我想问一下3.9欧姆在 MDI 线路上的用途是什么。 如果可能、客户是否可以尝试移除这些电阻器、看看这是否有助于实现1Gbps 的性能。 这些电阻器可能会影响传输线路的阻抗匹配、并降低信号质量。

    --

    此致、

    林希尔曼