This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:PCN:工艺与放大器;规格

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304421/am26ls32a-pcn-process-specs

器件型号:AM26LS32A
主题中讨论的其他器件: AM26C32

您好!

我们的 客户正在确认关于 AM26LS32A 的4M 变更点。

第1季度
由于从数据表 Rev.F 更改为 G、
从6.8典型特性图中(左:Rev.F、右:G)、

IOH:0mA ~-25mA
在的范围内,VOH 电平在变化后增加了近1.5V。
这是否意味着高达 Rev.F 的元素也具有位于右侧图形级别的驱动能力? 还是设计更改所致?

第2季度
该流程已更改为 LBC9 (CMOS)、但先前的流程也是 CMOS 吗?
我认为 LS 系列最初是双极的。


此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧的 AM26LS32A 是具有 TTL 兼容输出的双极器件。 新款 AM26LS32A 采用新设计、显然具有 CMOS 输出。 (如果新的 AM26LS32A 和新的 AM26C32实际上使用相同的裸片、我也不会感到奇怪。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:

    1.是的,新的重新设计的材料具有更高的典型驱动强度,因为它是采用新的工艺重新设计的-这就是为什么最近的变化有差异。 新的材料通常看起来像右侧的图表、而旧的材料的作用更像左侧的图表。 话虽如此、两种器件的数据表电气参数部分列出的边界条件是相同的。  

    2.如 Clemens 所说,旧产品系列是具有 TTL 兼容 I/O 的双极性-新器件使用的是 CMOS 工艺。  

    此致!

    帕克·道德森