This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126的问题

Guru**** 2851070 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302886/hd3ss6126-questions-of-hd3ss6126

器件型号:HD3SS6126
主题中讨论的其他器件:HD3SS3220

尊敬的团队:

感谢您对此主题的大力支持。

0.33uF 电容器串联到 SOC 侧的 USB SS RX_P 和 N。

BTW、他们有2个问题、如下所示、您能为其提供支持吗? 非常感谢。  

  1. 我是否需要从外部连接它以进行 SOC 控制?
  2. 一组独立的直流/直流3.3V 电压用于 HD3SS3220RNHR。 没有 LED 指示灯。 我是否需要使用2A 电流?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     上一个 TT 的链接

    HD3SS6126:HD3SS6126的原理图审阅-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

        对于两个问题:

    1. 我是否需要从外部连接它以进行 SOC 控制? 您是指交流电容器吗?

         2一组独立的直流/直流3.3V 电压用于 HD3SS3220RNHR。 没有 LED 指示灯。 我是否需要使用2A 电流?

          我在更新后的原理图中找不到 HD3SS3220

    另外 、为什么没有为 Type-C 连接器连接 CC1CC2?

    对于 Type-C、DP1/DP2和 DM1/DM2在连接器上连接在一起

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我已经将原理图通过电子邮件发送给您。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我已经将原理图通过电子邮件发送给您。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

     电子邮件原理图中不包含 HD3SS3200。 您能再次检查一下吗?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的大力支持。

    1. 我是否需要从外部连接它以进行 SOC 控制?  您是指交流电容器吗?

      它不是耦合电容器。 HD3SS3220RNHR 的 I2C 是否需要连接到 SOC? 或者保留测试点是否足够?

         2一组独立的直流/直流3.3V 电压用于 HD3SS3220RNHR。 没有 LED 指示灯。 我是否需要使用2A 电流?

           我在更新后的原理图中找不到 HD3SS3220

    很抱歉、我已经通过电子邮件发送了另一份原理图、请帮助查看。 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

    这里是 HD3SS3220的回顾、这是 DFP 应用吗?

    e2e.ti.com/.../HD3SS3220_5F00_review.pptx

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q1:我是否需要将其外部连接以进行 SOC 控制?

     如果需要 I2C,则需要将 SCL/SDA 连接到 SOC。

    问题2:我认为您需要使用2A。

    雷加尔 sd

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们感谢您一直以来的大力支持。

    客户修改了原理图。 您可以帮助查看一下吗?  

    我已将原理图发送到邮件中。 非常感谢。

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      对于3220_ID、需要上拉 ID、因此应安装 UR25。

    对于 TI_en_mux、它应由外部信号下拉或控制。

      

    还有,这是什么为

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们感谢您一直以来的大力支持。^^

    客户已修改了最终版本原理图。 您可以帮助查看一下吗?  请查找邮件地址。 非常感谢!

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      我会再次查看、并在今天晚些时候回复。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      新原理图看起来不错。

    此致

    布赖恩