This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:P00–P07和 P10–P17的电压容差

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305555/tca9539-q1-the-voltage-tolerance-of-p00-p07-and-p10-p17

器件型号:TCA9539-Q1

大家好、TI 团队:

   从数据表可以看出、当 P00–P07和 P10–P17用作输入时、P00–P07和 P10–P17的电压容差 为5.5V、我说对吗?

  我能像这样使用吗:VCC 为1.8V、 P00–P07和 P10–P17 用作输入、  P00–P07和 P10–P17的 VOH 为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao:

    您是对的。 输入引脚为5.5V 过压耐受。  

    可在输入引脚上使用3.3V 的1.8V 电源。

    此致、

    泰勒