This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何使用眼图测试 PHY 的通信质量?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305028/dp83822i-how-to-test-the-communication-quality-for-phy-using-eye-pattern

器件型号:DP83822I

大家好、

感谢您的阅读。

我的客户现在想 使用眼图方法测试 PHY DP83822I 的通信质量。

我们是否有一些材料用于 眼图测试的原理和测试过程?

我们是否有关于 DP83822I 的布局指南、比数据表更详细? 另外、网络端口插头(如 RJ45)的要求是什么?

谢谢。

此致、

鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    我不确定您所讨论的眼图模式方法是什么。 您能展开吗?

    此外、可在 SNLA387中找到布局指南。

    对于集成的 RJ-45、数据表中的磁性元件/变压器选择项下已提供了指导。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的答复。

    您能否谈谈我们如何测试  PHY、DP83822I 的通信质量?

    谢谢!

    此致、

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen:

    您可以使用 PHY 测试从 MAC 到 MAC 的吞吐量。 如果通信正常、就不会有任何问题。

    此致、

    格罗姆