This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:通信距离

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305533/dp83826i-communication-distance

器件型号:DP83826I

大家好、

DP83826的最长通信距离是多少?  我们需要160米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高于此值的电缆长度在很大程度上取决于电缆类型和选择、因此结果可能会有所不同。 PHY 符合 IEEE802.3标准、因此唯一的硬性要求是100M、但根据数据表、仍存在上述应用。 我建议检查我们的 DP83826 EVM 上所需的电缆、以便更好地了解使用此特定电缆时 PHY 的性能。

    此致、

    格罗姆