This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:驱动强度确认

Guru**** 2930170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305803/dp83826i-drive-strength-confirmation

器件型号:DP83826I

团队成员:

 

如上面所示、RX 的上升沿和下降沿有点慢、是否可以修改 RX0和 RX1的驱动强度?

为您的检查打勾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    在不直接影响驱动强度的情况下,客户可以尝试寄存器0x302[15:14]吗?

    此致、

    格罗姆