This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 FPD 链路建议:一个摄像头的串行器/解串器应用将视频发送到2个 ECU

Guru**** 2766445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305498/fpd-link-suggestion-needed-serdes-application-for-one-camera-send-video-to-2-ecu

您好、支持团队

我目前正在研究一个应用、一个摄像头提供用于2个 ECU 的视频蒸制以实现冗余。 如果 ECU 1出现故障,它仍可以将视频流式传输到 ECU 2。

对于可支持此功能的产品、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们的解串器的复制模式将是支持该应用的良好选择。

    DS90UB960 解串器有两个 CSI 输出端口、第二个端口能够输出第一个端口的复制副本。 这意味着每个 ECU 将连接到自己的 CSI 端口并接收相同的数据。 或者、如果所选的摄像头具有较低的带宽、DS90UB954 解串器也可以在复制模式下运行、以生成两个相同的数据流。 但是、由于 DS90UB954只有一个 CSI 端口、因此4通道端口将拆分为两个2通道端口、每个端口都有自己的时钟。 由于只有2个数据通道可用、因此仅支持低带宽应用。

    如果您已经选择了摄像头、并且知道应用需要支持多大的带宽、我可以帮助您确定哪个解串器和合作伙伴串行器适合。

    此致、
    达拉