This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:散热垫检查

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305704/tusb4041i-thermal-pad-check

器件型号:TUSB4041I

您好  

确认以下问题:如下所示

1.红色部分应为裸铜区域

2.蓝色和绿色的圆圈应通过

3.是否有必要使用蓝色圆圈中的过孔? 它的功能是什么? 我想它不在 IC 外露散热焊盘区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加勒斯:

      1和2都正确。

      对于3、蓝色过孔 仍然是必要的、就像其他区域的接地过孔一样、它 有助于在整个芯片上均匀分配功率或电流。

    此致

    布赖恩