您好!
(我很可能缺少数据表中明显的内容。)
我想在以下应用中使用 THVD4431:D-Sub 连接器的相同两个引脚必须分别充当 RS–485 A 和 B 或 RS–232接收和发送。
在 RS 至485半双工模式下、L2和 L3连接到 R1和 R2。
在 RS -232模式下、L2也连接到 R2 -但 L3现在连接到 R3。
是否可以如下图所示短接 R1和 R3? 在 RS–232的情况下、我可以忽略 L1上的信号、但我能否确保在 THVD4431处于 RS–485半双工模式时 R3为高阻抗并且不会对总线造成混乱?
或者是否有更好或更明显的方法来实现相同的结果?
谢谢!!