This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510e 文档

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304675/dp83td510e-dp83td510e-documentation

器件型号:DP83TD510E

您好!

在 DP83TD510E 的数据表中、缺少 标准 IEEE 寄存器(地址0x00至0x1F)的说明。

对于 DP83TD510E、我将搜索 DP83TC811R 数据表中的信息、这些信息列于第8.6.1至8.6.20章。

您是否已有完整的 DP83TD510E 文档报告这些信息?

最佳修订。

S·塞里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serri:

    IEEE802.3cg 中定义的寄存器位于数据表中。 是否存在您要查找的特定寄存器或位描述?  

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我的问题是有关 dp83td510e 数据表的通用问题。

    我对 dp83td510e 还不熟悉、因此对比一下其他数据表、如 dp83tc811r、
    我没有找到直接寄存器和扩展寄存器的明确定义。

    那么、我的问题是、根据 dp83td510e 的表6.16、
    是否应考虑将 MII_REG_0至 TDR_CFG 用于直接访问?

    dp83td510e 是否具有 REGCR 和 ADDAR (6.3.10)以外的直接访问寄存器?

    此致。

    S·斯特凡诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serri:

    数据表中的表6-14和表6-15会帮助回答您的问题。  可以通过直接访问来访问0x0000 - 0x0130之间的寄存器、而可以使用部分中给出的程序访问该范围之外的寄存器  6.3.10.  

    谢谢。

    大卫