This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:适用于本质安全应用的参考设计材料

Guru**** 2526040 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304342/dp83td510e-reference-design-materials-for-intrinsically-safe-applications

器件型号:DP83TD510E

您好!

我有一个客户生产采矿产品、并具有防爆要求。 您想知道这款芯片能否满足您的需求吗? 是否有适用于本质安全应用的参考设计或注意事项的文档?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我不熟悉此类应用。 您是否可以与其他人共同要求器件适合本质安全应用?

    谢谢。

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    本质安全要求电源、输入功率、输入电容和通信接口需要兼容电磁。

    如果通信接口 EMC (主要是浪涌和 EFT、需要 A 级)没问题、而芯片或整体解决方案的功耗很低、那么它应该可以投入使用。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    感谢您的分享。 DP83TD510E 可满足数据表所示的以下 EFT 和浪涌测试规范。 请告诉我、这对于您的应用而言是否足够了。   

    IEC 61000-4-4 EFT:5KHz、100KHz 下为±4KV

    IEC61000-4-5浪涌±2kV、1、2/50us、8/20us

    谢谢。

    大卫