This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:总线故障保护±70V 条件

Guru**** 2927530 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300691/tcan1042hv-q1-bus-fault-protection-70-v-condition

器件型号:TCAN1042HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042H

大家好、

当我通过 CANH 和 CANL 引脚添加60V 电压时、它将烧坏。 ±70V 的测试保护条件是什么?

 e2e.ti.com/.../3678.MP4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    是否向每个 CANH 和 CANL 施加相对于 GND 的电压? 该器件应无限期承受从 CANH 到 GND 或从 CANL 到 GND 的高达70V 的电压。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    是的、我们  向每个 CANH 和 CANL 施加相对于 GND 的电压。  

    我可以澄清一下70V 总线故障测试的正确设置。  

    1.我们是否需要为 TCAN1042H 通电?

    2.我们是否需要为 TXD 引脚提供"H"或"L"电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、

    70V 保护功能正常工作时、无需为该器件通电。 TXD 引脚的状态应该无关紧要。 作为一个实验、您可以尝试开启电源吗? 此外、您是否还可以在电源打开时通过示波器捕获引脚上的电压? 我很好奇最初是否有电压尖峰在稳定前超过60V、这可能会造成一定程度的损害。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的支持、我们找到了根本原因。 客户安装了错误的设备。 它不是 TCAN1042H