This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:第5.0代转接驱动器

Guru**** 2898380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, DS320PR1601RSCEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304486/ds320pr1601-gen-5-0-redriver

器件型号:DS320PR1601

您好!

在  DS320PR1601数据表第17页的第 6.5节"直流电气特性"下、 I (TX-SHORT)以70 mA 的形式给出。

这是转接驱动器消耗的最大电流吗?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheka:

    从技术上而言、我认为这可以理解为每条 TX 线消耗的最大电流、但实际上 、我认为它们不应该在两者之间没有端接电阻器的情况下进行接地短路。 因此在运行中、我希望 TX 电流明显低于70 mA。 作为快速粗略的参考、给出了具有中高 EQ 的典型功耗为5.8瓦。 在3.3V 电源下、这相当于从电源获取的电流约为1.76A。 如果我们将其除以32个通道、可得出55 mA 的结果、这不会解决其他器件子系统的开销、因此每通道的实际电流消耗应小于该值。 但我想我们不能提供该信息。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    您能否说明 DS320PR1601RSCEVM 模块中的最大电流消耗。

    此致、

    Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheka:

    我认为这不是明确测量的。 EQ 5-19和所有通道处于工作状态时的最大功耗为7W、在3.3V 电源电压下将等效于2.12A、这可被视为整个器件电流消耗的上限。

    此致!

    Evan Su