This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:LMH1208,寄存器配置

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304453/lmh1208-lmh1208-register-configuration

器件型号:LMH1208
感谢您的观看。我已经获得了 LMH1208编程指南、但我仍需要一些计划帮助。 您能否提供参考代码来配置芯片、例如使用 IN 接收数据、然后 SDI_我只需要一个参考程序用于在 OUT1中输出原始数据。 我真诚地希望你能提供它,这对我非常重要。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuoyang、

    希望您做得好。 我的理解是否正确、即您希望将数据输入到 IN0+中并在 OUT1处输出原始数据?

    如该图中所示?  

    如果是这样、 您可以使用下面的序列为 LMH1208启用来自 SDI_OUT1和 SDI_OUT2的原始数据。

    命令 寄存器 屏蔽   //注释
    原始 FF 04 07 //选择 CTLE 寄存器页面
    原始 01 02 02

    //读回 IN0的 LOS 指示器

    (1:LOS、0:检测到信号)

    原始 09 20 20 //启用独立输出控制覆盖
    原始 1°C 08 0c //将 OUT_CTRL 功能设置为默认设置
    原始 1°C 00 C0 //在 SDI_OUT1/SDI_OUT2上输出原始数据(仅限 EQ)

    如果我的理解不正确、请告诉我、我将尽最大努力为您提供帮助。

    此致!

    尼克·E·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 它对我非常有帮助、您的理解也非常准确。 我还有一件事不清楚,我只需要关心 SDI_OUT1不需要任何其他输出端口为原始数据. 我的数据速率为3G。

    此外、我需要问您一些详细的要求和配置:

    我需要复位这三页寄存器吗? 如有必要、我是否应该在开始时进行重置?

    如果需要打开 IN0的信号检测功能、应如何配置该功能?

    3、如何配置 SDI_OUT1低速率控制覆盖:

    4.我需要配置由中断寄存器编程的中断输出吗? 如果是、我应该怎么做?

    我应该如何配置它们。 以上实际上是我需要考虑的要点。 我不确定我是否应该配置它们、我希望您能向我提供帮助。

    真诚地感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuoyang、

    没问题。 以下是我对您的问题的解答:

    1.我需要重置这三页的寄存器吗? 如有必要,我是否应该在开始时重置它?
    • 页寄存器允许访问0xFF 下的不同寄存器子集。  无需复位这些寄存器、但要访问另一组寄存器、则需要再次写入0xFF。 例如、您可以将0x04写入0xFF 以访问 CTLE 寄存器页面、然后将0x05发送到0xFF 并立即访问驱动程序寄存器页面。  
    2.如果需要打开 IN0的信号检测功能,我该如何配置它?
    • 要配置 IN0上的信号检测功能、请参阅以下表:
    • 寄存器0x56的命令在检测到 IN0信号时启用 SD_N 引脚的中断。  
    • 然后、您可以从上面的寄存器0x54和 SD_N 引脚读取中断状态。
    • 您还可以在 CTLE 寄存器页面中从寄存器0x01读取 IN0的状态。
    3. 如何配置 SDI_OUT1低速率控制覆盖:
    • 请参阅编程指南的屏幕截图。 导航到驱动器寄存器页面、然后启用压摆率控制、然后为您的应用选择压摆率。 1 = SDI_OUT1压摆率由寄存器0x60[4:3]控制。 我为您的应用突出显示了3G。
    4. 我是否需要配置由中断寄存器进行编程的中断输出? 如果是,我该怎么办?
    • 请参考我对第二个问题的回答、并告诉我这是否能回答这个问题。

    祝你一切顺利。

    尼克·E·