This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:VDD 上电时序快于 VCC

Guru**** 2766645 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299187/tdp158-vdd-power-up-timing-faster-than-vcc

器件型号:TDP158

您好、先生/女士:

我们 得到一个损坏 PCBA 和测量的上电序列、我们发现 VDD 上电时序比 VCC 更快。

在我们对其进行返工和微调后、上电序列变为正常、但发生故障时、PCBA 的 TDP158无法再次正常工作。

加电顺序失败是否会导致 TDP158损坏?

如果没有、您能否为我们提供一些故障排除方法?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅如下所示的 TDP158的上电时序。  在 VDD 和 VCC 稳定前保持 OE 为低电平、避免了任何时序要求、如图8-3所示。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请验证斜升和延迟时间也在规格范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您希望 VCC 在 VDD 之前稳定、但这不应导致器件中断、因为两者之间需要的延迟为0ms。 您是否在返工的电路板上尝试过其他 TDP158芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Statham、

    我将由于不活动而关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh:

    抱歉、我们正在检查并微调。

    请参考下面的波形、该波形是我们的上电序列。

    您能帮助检查它是否适用于 TDP158吗?

    e2e.ti.com/.../TDP158.pptx

    另外,根据预览失败症状,我们还更新了 CPR。

    请参阅随附的文件、其中显示了每个引脚的原理图和电阻表。

    e2e.ti.com/.../Failure-analysis-request-form_5F00_2.0_5F00_TDP158_5F00_20231212.xlsx

    我们找到了哪些 VDD 和 VCC 引脚有一些损坏、您还会建议我们如何避免这种损坏吗?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Statham、

    这可能需要一些时间才能完全解决和缩小问题范围/找到解决方案或权变措施。 我将对此进行深入研究、并在几个工作日内进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上面数据表的屏幕截图所示、只要 VCC 在 VDD 之前生效、时序就应该是合理的。

    OE 的有效期为 VCC 和 VDD 何时变为稳定状态? OE 必须在 VDD 稳定后至少100us 有效。

    引脚所造成的损坏。 我不确定如何避免损坏、因为我不确定是什么导致了引脚短路。 我建议确保所有信号时序都符合数据表、因为不符合规格可能会导致不可预见的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh:

    很抱歉、收集所有故障样品和症状花费了很长时间。

    本例有点复杂、 我需要为您分享客户原理图。

    我们从客户侧从3个不同主板返回了5个出现故障的 TDP158。

    即使是来自3个不同主板的、但失败的用例是相同的情况、它在工作阶段失败、它不在热插拔或不在暂停恢复模式。

    我们可以通过电子邮件讨论此问题吗?  

    我的电子邮件地址是 statham.su@arrow.com。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh:

    请与我们联系吗?

    我们有布局和原理图需要与您分享。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Statham、

    我不允许将 E2E 主题帖移至电子邮件地址。 我会在 E2E 上向您发送朋友请求、我们可以继续使用专用渠道。

    私人消息日志记录: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1317446/tdp158-e2e-cont-on-private-message-here