您好!
我的客户想要在安防摄像头应用中找到一个2MP @ 60fps 的解决方案、他们认为 DS90UBUB635/638适合其设计。 他们对我们的解决方案有疑问。
1.我们的解决方案通过使用同轴电缆/STP 电缆可以支持多长时间?
2.在成本问题上,他们是否可以在设计中使用 UTP 26QWG 电缆?
3.如果使用 STP 或 UTP 电缆,是否可以使用 RJ12连接来更换 FAKRA 连接器?
感谢您的友好帮助。
此致、
G·滕
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户想要在安防摄像头应用中找到一个2MP @ 60fps 的解决方案、他们认为 DS90UBUB635/638适合其设计。 他们对我们的解决方案有疑问。
1.我们的解决方案通过使用同轴电缆/STP 电缆可以支持多长时间?
2.在成本问题上,他们是否可以在设计中使用 UTP 26QWG 电缆?
3.如果使用 STP 或 UTP 电缆,是否可以使用 RJ12连接来更换 FAKRA 连接器?
感谢您的友好帮助。
此致、
G·滕
您好、Gary、
我的客户想要在安防摄像头应用中找到2MP @ 60fps 的解决方案,他们认为 DS90UBUB635/638适合其设计。 他们对我们的解决方案有疑问。
您能否提供客户计划使用的实际分辨率和视频格式? 这样、我们可以计算并确保 DS90UB635/638将正常工作。
user4370933 说:1. 通过使用同轴电缆/STP 电缆,我们的解决方案可以支持多长时间?
这个问题很难回答、因为所有这些都取决于电路板设计和所使用电缆的质量。 最主要的是满足信道要求。
他们是否知道所需的长度?
user4370933 说:2. 出于成本问题,他们是否可以在设计中使用 UTP 26QWG 电缆?
该问题与前一个问题完全取决于电缆的长度。 较低质量的电缆不支持更长的电缆长度。 他们将 需要确定它们是否符合通道规格。
user4370933 说:3. 如果使用 STP 或 UTP 电缆,是否可以使用 RJ12连接来替换 FAKRA 连接器?
在这个问题上、我还没有看到有 RJ12的系统。 您知道他们想要变更的原因吗?
格伦
Gary、
我将跳到这里。 实际上、我很难相信任何使用 RJ12的电缆都能够满足这些器件的性能要求、并且它们仅符合屏蔽电缆的要求、而不符合 UTP 标准。
但是、正如 Glenn 提到的、所有要求归结为通道要求(散射参数)。 如果您向我发送一条 E2E 私人消息、我会向您提供用于评估的通道要求、但您只需要检查您的电缆组件/连接器是否能满足该性能。
同样、我非常怀疑 RJ12或 UTP 26QWG 电缆是否可以达到这些器件所要求的 S21和 S11要求。
此致、
凯西