This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB638-Q1:有关安全摄像头应用的 DS90UB635/638的问题

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299115/ds90ub638-q1-question-about-ds90ub635-638-for-security-cam-application

器件型号:DS90UB638-Q1

您好!

 我的客户想要在安防摄像头应用中找到一个2MP @ 60fps 的解决方案、他们认为 DS90UBUB635/638适合其设计。 他们对我们的解决方案有疑问。

1.我们的解决方案通过使用同轴电缆/STP 电缆可以支持多长时间?

2.在成本问题上,他们是否可以在设计中使用 UTP 26QWG 电缆?

3.如果使用 STP 或 UTP 电缆,是否可以使用 RJ12连接来更换 FAKRA 连接器?

 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     我的客户想要在安防摄像头应用中找到2MP @ 60fps 的解决方案,他们认为 DS90UBUB635/638适合其设计。 他们对我们的解决方案有疑问。

    您能否提供客户计划使用的实际分辨率和视频格式? 这样、我们可以计算并确保  DS90UB635/638将正常工作。

    user4370933 说:
    1. 通过使用同轴电缆/STP 电缆,我们的解决方案可以支持多长时间?

    这个问题很难回答、因为所有这些都取决于电路板设计和所使用电缆的质量。 最主要的是满足信道要求。

    他们是否知道所需的长度?

    user4370933 说:
    2. 出于成本问题,他们是否可以在设计中使用 UTP 26QWG 电缆?

    该问题与前一个问题完全取决于电缆的长度。 较低质量的电缆不支持更长的电缆长度。 他们将 需要确定它们是否符合通道规格。

    user4370933 说:
    3. 如果使用 STP 或 UTP 电缆,是否可以使用 RJ12连接来替换 FAKRA 连接器?

    在这个问题上、我还没有看到有 RJ12的系统。 您知道他们想要变更的原因吗?

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gleen:

     感谢您的答复。

     通过使用 RJ12 6P4C 或6P6C、它们需要大约6m 的电缆。 一个差分对用于数据、另一个差分对用于12V 电源。 您认为这种方法适用于 fpdlink 传输吗?

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    让我与团队一起看看是否有人使用过 RJ12。 我将在本周结束前提供最新信息。

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    团队没有直接与任何人合作过 RJ12设置、但被告知只要系统 能够满足通道要求、就不会出现任何问题。  

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gleen:

     对于监控摄像机应用、在您的高级项目中是否有关于连接器和电缆的经济建议、以便通过使用 FPDLINK 满足阻抗匹配和4.2Gbps 传输要求?

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我将跳到这里。 实际上、我很难相信任何使用 RJ12的电缆都能够满足这些器件的性能要求、并且它们仅符合屏蔽电缆的要求、而不符合 UTP 标准。  

    但是、正如 Glenn 提到的、所有要求归结为通道要求(散射参数)。 如果您向我发送一条 E2E 私人消息、我会向您提供用于评估的通道要求、但您只需要检查您的电缆组件/连接器是否能满足该性能。  

    同样、我非常怀疑 RJ12或  UTP 26QWG 电缆是否可以达到这些器件所要求的 S21和 S11要求。  

    此致、
    凯西