This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:HDMI 频率和像素时钟不稳定。

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305282/ds90ub949-q1-hdmi-frequency-and-pixel-clock-not-stable

器件型号:DS90UB949-Q1

您好!
我的设置如下。

我使用两台不同的 PC 尝试了此设置。

对于第一台 PC、 设置正常运行、屏幕上显示图像。

我的所有设置完全相同、但当我尝试使用另一台 PC 时、它无法正常工作。
使用第二台 PC 时、 设置 不起作用、并且屏幕上没有图像。
像素时钟在更改且 CRC 错误计数器在增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Illyas、您好!

    在我看来、第二台 PC 可能无法生成您正在运行的特定1280x720时序? 我从您在第一个设置的图片中看到、PCLK 为~107MHz、而不是74.25MHz 下的典型1280x720分辨率。 我假设您通过949或948 EDID 在这里使用了某种定制计时? 我之前遇到过某些 PC 无法生成非标准自定义计时的问题。  

    这也是两种情况下的直接 HDMI 连接吗? 还是第二台 PC 使用 Type C -> HDMI 或 DP -> HDMI 等某种转换电缆?

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一篇文章中的前两张图片是我正确的工作设置。 我创建的 EDID 适用于108MHz 和1920x720。 我稳定地更改了 VTERM 和 HDMI 频率。 但是、尽管 EDID 中的像素时钟值为108MHz (1920x720)、但我在输出端观察到100MHz (1920x720)、并且屏幕上没有图像。

    我正在使用微型 HDMI 到 HDMI 转换器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilyas,

    对我来说、这似乎是一个 PC 问题、而不是949。 我仍然认为第二台 PC 无法正确生成您在这里广播的自定义计时、而第一台 PC 可以。 我以前在自定义非标准分辨率方面已经看到过这种情况。

    此致、

    凯西