您好!
我的设置如下。
我使用两台不同的 PC 尝试了此设置。
对于第一台 PC、 设置正常运行、屏幕上显示图像。
我的所有设置完全相同、但当我尝试使用另一台 PC 时、它无法正常工作。
使用第二台 PC 时、 设置 不起作用、并且屏幕上没有图像。
像素时钟在更改且 CRC 错误计数器在增加。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的设置如下。
我使用两台不同的 PC 尝试了此设置。
对于第一台 PC、 设置正常运行、屏幕上显示图像。
我的所有设置完全相同、但当我尝试使用另一台 PC 时、它无法正常工作。
使用第二台 PC 时、 设置 不起作用、并且屏幕上没有图像。
像素时钟在更改且 CRC 错误计数器在增加。
Illyas、您好!
在我看来、第二台 PC 可能无法生成您正在运行的特定1280x720时序? 我从您在第一个设置的图片中看到、PCLK 为~107MHz、而不是74.25MHz 下的典型1280x720分辨率。 我假设您通过949或948 EDID 在这里使用了某种定制计时? 我之前遇到过某些 PC 无法生成非标准自定义计时的问题。
这也是两种情况下的直接 HDMI 连接吗? 还是第二台 PC 使用 Type C -> HDMI 或 DP -> HDMI 等某种转换电缆?
此致、
凯西