This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:只适用于 USB 2.0

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306328/hd3ss6126-usb-2-0-only

器件型号:HD3SS6126

 您好!

我将在仅具有 USB 2.0高速信号的应用中使用器件编号 HD3SS6126RUAR、我想知道如果没有任何信号、建议使用什么方法来端接 USB 3.0超高速信号–我可以将它们保持未连接状态、还是应该将它们接地? 或者、建议的方法是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不使用 USB3引脚、您可以将其保持悬空。

    谢谢

    大卫