This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe2.0/SGMII 至 USB2.0器件建议

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340, TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306287/pcie2-0-sgmii-to-usb2-0-device-recommendation

主题中讨论的其他器件:TUSB7320、TUSB7340

大家好、

在应用中、USB 接口是不够的。 因此、我们需要扩展 USB 接口。  我们是否有 SGMII 转 USB 2.0或 PCIe 2.0转 USB2.0芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 TUSB7320或 TUSB7340、它们是 PCIe x1 Gen2接口、可连接到2个或4个 USB 端口、这是否起作用?

    谢谢

    大卫