请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306198/tca6424a-tca6424a
器件型号:TCA6424A您好
这些引脚 P14、P15、P16、P17上未施加外部电压、其仅悬空连接 IO 扩展器和接头连接器。
我们正在尝试在连接器上的四个引脚上使用电缆或导线实现回送,在 P15到 P17、P14到 P16之间实现回送。 这些引脚都只是 GPIO。
将 P15引脚驱动为高或低,作为输出 配置 ,从 P17读取作为输入配置,同样反向也检查引脚 P17作为输出, P15作为输入。
将 P14引脚驱动为高或低与输出 配置并从 P16读取作为输入配置 ,同样也从引脚 P16检查作为输出, P14作为输入。