This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:TUSB8042A 器件配置寄存器0x05位5 u1u2disable 功能相关错误。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1301341/tusb8042a-tusb8042a-device-configuration-register-0x05-bit-5-u1u2disable-feature-related-error

器件型号:TUSB8042A

大家好。

我正在测试 PC<-->TUSB8042A<-->FTDI FT601 USB3.0外围设备之间的 USB 3.0接口。

在对 FTDI ft601器件进行连续 USB 数据读取/写入期间、FTDI API 返回中止错误代码。

我已经测试了几个  具有 TUSB8042A 和 ft601器件的 PCB。

误差概率随 PCB 样本的变化而变化。

一些 PCB 错误会在一分钟内发生、另一个 PCB 错误会在 几小时内发生。

我已经在 TUSB8042A 的寄存器偏移量0x5h (器件配置寄存器)中设置了 u1u2Disable 位、

那么错误消失了、问题迎刃而解。

这种行为的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daehun:

       可能是 FT601 没有正确地从 U1/U2唤醒链路。 该问题可能与器件从 U1 U2 t 远程唤醒功能有关、如  bmAttributes  器件的配置描述符。

    您可以在 USBtree 查看器中进行检查。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    启用 ft601配置选项的远程唤醒功能 已解决问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daehun:

       可能是与设备相关的问题或与集线器相关的问题。 Ft601直接连接到主机 PC 时是否出现问题?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 FT601直接连接到 PC、则不会出现症状。 由于我们已在没有 HUB IC 的情况下使用 FT601几年、因此没有问题。

    但最近修改了另一个使用集线器 IC 的 PCB、该问题已迎刃而解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daehun:

       使用 TI HUB 启用 U1/U2后、您是否有 USB 分析仪用于获取跟踪日志?

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 USB 分析仪可以获取跟踪日志。 目前、我们使用通过配置 EEPROM 禁用的 U1/U2。

    当我需要进一步跟踪此问题时、我将返回此表单。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将立即关闭 TT、您可以稍后提交新 TT。

    此致

    布赖恩