This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:更换和 NRND 原因

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305043/trs232e-replacement-and-nrnd-reason

主题中讨论的其他器件:MAX232E

我们已在您的网站上查看 MPN:TRS232EIDWR。 它显示为 NRND。 您能给我们建议任何更换以及它的 NRND 原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与 MAX232E 相同。 同一器件使用两个名称是毫无意义的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil,

    克莱门斯在这里是正确的。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 TRS232EIDWR 的 NRND 原因。如果有可更换的器件、那么是否共享它的器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS232EIDWR 与 MAX232EIDWR 相同。