This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:产品 ID 为0x80ff 时出错

Guru**** 2930020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305124/tusb8042a-error-product-id-with-0x80ff

器件型号:TUSB8042A
主题中讨论的其他器件: CSDTUSB8042

我们用 TUSB8042A 设计了一个定制板。 "lsusb"按如下方式获取信息:

总线001设备002:ID 0451:80ff Texas Instruments、Inc.

dmesg 中的详细信息如下:

[ 2.146278] USB 1-2:使用 Tegra-xusb 的新型高速 USB 器件2
[ 2.146888] trusty-virtio trusty:virtio:初始化
[2.147115] trusty_IPC virtio0: vring0: va(pa)(ptrval )(0) qsz 32 notifyid 1
[2.147125] trusty_IPC virtio0: vring1: va(pa)(ptrval )(0) qsz 32 notifyid 2
[2.147256] trusty-virtio trusty:virtio:初始化完成
[ 2.147544] trusty_IPC virtio0:在线
[2.148184] Tegra-Hda 351000.hda :将 SDO 线覆盖为4
[2.148600] usbcore:已注册的新接口驱动程序 SND-USB-AUDIO
[ 2.154297] mmc0:在346000.sdhci 上使用 ADMA 64位地址的 SDHCI 控制器[346000.sdhci]
[ 2.161080]输入:Tegra-Hda-xnx HDMI/DP,PCM=3作为/devices/3510000.hda/sound/card0/input0
[ 2.161331]输入:Tegra-Hda-xnx HDMI/DP,PCM=7作为/devices/3510000.hda/sound/card0/input1
[ 2.161569]输入:Tegra-Hda-xnx HDMI/DP,PCM=8作为/devices/3510000.hda/sound/card0/input2
[ 2.161733]输入:Tegra-Hda-xnx HDMI/DP、PCM=9作为/devices/3510000.hda/sound/card0/input3
[2.173166] USB 1-2:找到新的 USB 设备,idVendor=0451,idProduct=80ff
[ 2.173173] USB 1-2:新 USB 设备字符串:MFR=0,Product=0,SerialNumber=0
[ 2.196189] mmc0:mmc_decode_ext_cSD:支持 CMDQ:深度:31、cmdq_support:1

如何获取 RIGTH 产品 ID 0x8240?

谢谢  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玫瑰;

     TUSB8042使用通用集线器驱动程序。 我们有 Windows EEPROM 工具可用于更改 PID。 对于 Linux、您可能需要使用 SMBus 来更改它。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所说、PID=0x80ff 的 TUSB8042可以。 正如您的数据表所写、我们必须将此 PID 更改为0x8240。 PID 0x80ff 无法获得正确的驱动程序、因此 USB 集线器不工作。 您是否认为如此?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会为 pid 0x80ff 向我提供 USB 集线器驱动程序? 因此、我可以在 EEPROM 中使用此集线器、而无需 channupid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1972年-罗斯:

      TI 集线器不需要特殊的驱动程序即可使其正常工作、通用集线器驱动程序即使在使用0x80ff PID 时也应使其正常工作。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常多。 当我们移除连接到 USB 集线器的 EEPROM 时、USB 集线器正常。