This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP 转 USB C 型解决方案

Guru**** 2925940 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305551/dp-to-usb-c-type-solution

器件型号:TUSB1046-EVM

我想将显示器从 DisplayPort 的桌面连接到 USB 类型的接收器显示器。

据我所知、TUSB1046EVM 可以执行以下操作。

PC GPU - DP 连接器(另外连接 USB 端口。) - TUSB1046EVM - USB C 型-监视器。

我的问题在这里。

1、我以上的理解是对的?

2.支持分辨率取决于我的显卡?

3.我想使用2个 TUSB1046EVM 连接双4K 显示器。 对此有何疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、我以上的理解是对的?

    是的、您也可以使用 TUSB1146

    2.支持分辨率取决于我的显卡?

    是的、TUSB1046可支持8.1Gbps 的最大数据速率。 您可以使用此链接进行从分辨率到带宽的转换、即 tomverbeure.gitHub.io/video_times_calculator。

    3.我想使用2个 TUSB1046EVM 连接双4K 显示器。 对此有何疑虑?

    您能为您提供设计方案的方框图吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只简单地在下面绘制方框图。  

    还不够吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为建议的方框图不存在问题。

    谢谢

    大卫