This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:请帮助检查 UB926眼图

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302377/ds90ub926q-q1-please-help-check-ub926-eyediagram

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

亲爱的支持者,

我们在应用中使用了 DS90UB925和 DS90UB926。

由于我们没有 osciscope 的眼图测试工具套件,因此我们尝试使用 persistance 模式在 CMLoutput 中测量眼图。

结果如下。 如何判断这个眼图。  

D+和 D-似乎有时间偏移、并且导致0电平不在中间。  剂量这会导致任何问题? 是否有任何寄存器设置可以帮助改善眼图?

根据规格、我们看到眼图要求如下。 这似乎就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、读取标记的时间应该是110ps、我想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    trise 和 tfall 的测量值约为120ps、靠近 UB925规范的 uplimit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    您具体想要什么?

    您是否看到显示屏出现问题或失锁?

    我们建议通过完整的 ALP 软件使用 MAP 工具来获得最佳链路测量值。 这是  有关如何使用该工具的用户指南。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    我们收到了客户提供的 NG 样片、该样片发出了白屏信号。 但我们不能再现 NG。 因此我们正在检查各种时间和电路是否存在一些潜在风险。

    当我们尝试检查眼图时、如果它可能导致白屏的任何风险、我们就会遇到这个问题? 例如、DE、HS、VS 信号传输误差

    BTW、另一个问题是、从 VDD 电源到 I2C 是否可以使用时序? 客户询问此软件设计。 是 tPLD 吗? 什么是 TSD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的吉尔,下面是为 f=15到45M ,如何约85M .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我会在2014年12月12日结束前回复您。   

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    "白屏"一词具体是什么意思? 您能否提供图像? 这不是由从眼图中可以观察到的任何链路裕度问题引起的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    在 IGNIR ON (汽车设备显示) 并保持时、该器件将显示白色屏幕、变化非常小。 拔下并重新插入显示器装置电缆、或通过 IGNI 关闭和打开重新启动、可以恢复到正常显示。  

    我们不能重现异常,所以这阻止了我们。 在正常显示中、我们无法发现 DE、HS、VS、RGB、SPI 有任何异常时序(仅限 LCD 初始)。

    我们尝试了短接 D+、D-、DE、VS 信号、但它恢复了短接。 也检查了电缆、没有问题。

    你有什么建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    低变化是什么意思? 925或926数字复位可以恢复视频吗? PATGEN 是否出现问题?

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    抱歉、我的错。 这是很低的可能性。 这意味着我们无法在大约1个月的测试中重现。  

    复位引脚为硬件复位、无 GPIO 控制。  

    其实,我们现在最大的问题是不能再现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    这是否仅发生一次? 如果不能复制此问题、我们很难帮助调试该问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们只在乞丐中复制了1次,然后在1个月测试中再也没有复制。 因此、这确实很难。 所以我们想要检查任何其他圣经原因。

    TI 可以从 fpdlink 端提供任何直观的建议吗?

    BTW、客户询问从 加电到 i2c 可以正常工作的时间、我在技术规格下面找到了描述。

    TSD 是否为红色标记位置?

    2.这个表是 f<45M、f=85Mhz 如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我同意 Ben 的观点、因为没有太多数据要处理、所以调试这种情况会非常困难。

    这是 TSD 的图:

    此致、

    G·阿巴尔卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gil:

    我很清楚 tsd。 它是从 egb 输入到 D+/-输出的延迟。

    那么从加电到 i2c 的时序如何控制或配置 fpdlink 芯片呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    那么从加电到 i2c 的时序如何可以控制或配置 fpdlink 芯片呢?  [/报价]

    对于925或926、您可以查看 上电要求和 PDB 引脚部分。 在 VDD33和 VDDIO 达到稳定状态之后、您可以配置 FPD-Link 器件。

    此致、

    G·阿巴尔卡