This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:DS90UB935-Q1图形生成配置故障

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305754/ds90ub935-q1-ds90ub935-q1-pattern-generation-configure-failure

器件型号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB960-Q1

大家好、

您能否帮助检查以下 DS90UB935的客户配置是否正确、以实现色条生成? 客户在从 DS90UB935获得输出色条时遇到了一些问题、您能否通过 hlep 检查是否需要配置其他寄存器? DES 为 DS90UB960-Q1。 非常感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../_695F6167B97E_.docx

最棒的区域

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    我们需要正确配置分辨率以使 patgen 正常工作。

    您能否在下面提供以下数据? 我们可以向您发送一个可以运行的脚本。  

    PATGEN 输出    
       
    水平分辨率
    垂直 分辨率
    总垂直消隐  
    垂直前沿
    垂直后沿
    垂直同步  
    帧速率(FPS)
    通道速度低  
    视频格式(RGB888、YUV422 10位等)

    另请注意、我们将在假期、回复将延迟。 预计响应时间为12/27。

    格伦