This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:输出交流耦合电容

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305937/lmh1219-output-ac-coupling-capacitor

器件型号:LMH1219

大家好、

我的设计将 LMH1219的输出连接到 Xilinx Zynq Ultra Scale+的 GTH TRX。 
该差分信号的交流耦合在 LM1219数据表中列为4.7uF、在 Zynq 中列为0.1uF。 
应该选择哪一个? 

此致、

北浦圣
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Kitaura:

    0.1uF 太低。  它应该是4.7 uF。  Xilinx 对它的推荐在哪里?

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    非常感谢。

    Xilinx 建议列在"直流和交流开关特性(DS925)"中。

    谢谢。

    北浦圣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Kitaura:

    我查看了 Xilinx 文档以进行确定。

    根据100nF 的 Cext 规范、它有一个注释(3):

    3)"可酌情使用其他值,以符合特定的协议和标准。"

    因此、请使用 SDI 标准推荐的外部耦合电容器、电容为4.7uF。

    此致、

    尼古拉斯