This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:带多路复用器的 RX 交流电容器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306593/tmuxhs4212-rx-ac-cap-with-mux

器件型号:TMUXHS4212

尊敬的 David:

我知道你上次教过我们,但现在记忆有点模糊。

如果客户希望在 RX 处添加交流电容器以进一步保护 ESD、我知道交流电容器的值应为0.33uF。

但是、我们应该在哪里添加偏置上拉电阻器呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 RX、可选电容器是0.33uF 是正确的。

    但是、如果主机和 TMUXHS4212之间没有交流耦合电容器、那么只要主机偏置电压满足多路复用器偏置电压要求、主机 TX 和 RX 就会偏置多路复用器。

    如果主机偏置电压不满足多路复用器偏置电压要求、则需要在主机和 TMUXHS4212之间进行交流耦合。 需要在交流电容器和 TMUXHS4212之间添加外部偏置网络、并且可以在多路复用器的任一侧实现该外部偏置网络。 该外部偏置网络必须满足多路复用器偏置电压要求。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、首先我需要检查 Realtek USB 集线器的偏置电压、如果电压符合我们的多路复用器的规格、

    然后、我们可以在多路复用器和连接器之间添加这些 RX 0.33uF、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德

    可以、但0.33uF 是可选的。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉还有一件事需要检查,

    共模电压是否等于您参考的偏置电压?

    我在数据表中看到、在3.3VCC 下、我们的高速共模电压范围可承受0~1.8V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德

    是的、共模电压与偏置电压相同。

    谢谢

    大卫