This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:什么是 VIL/VIH、为什么1.8V 的输入是非单调的?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306626/pca9306-what-is-the-vil-vih-and-why-the-input-of-1-8v-is-non-monotonic

器件型号:PCA9306

大家好、  

关于 PCA9306、仍有两个问题需要咨询。
PCA9306数据表似乎对输入信号的 VIL/VIH 没有要求?
2 -此外、在我们测试 I2C 1v8<->3V3时、我们发现 I2C 主机(MARS)连接到1V8侧。 在测试过程中、发现当信号下降时、1V8侧的边缘上有一个凹槽。 但是、将 MARS GPIO 连接到74系列电平位移芯片的信号后、在下降沿不会出现反向通道现象。 这样做的原因可能是什么?

谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    Unknown 说:
    1- PCA9306数据表似乎对输入信号的 VIL/VIH 没有要求?

    PCA9306是一款无源电平转换器件。 由于1侧和2侧之间的内部连接是简单的 PassFET、因此没有 VIL 或 VIH 要求。 该器件不会以任何方式重新驱动 I2C 信号。  

    Unknown 说:
    2-此外,在测试 I2C 1v8<->3V3时,我们发现 I2C 主机(MARS)连接到1V8端。 在测试过程中、发现当信号下降时、1V8侧的边缘上有一个凹槽。 但是、将 MARS GPIO 连接到74系列电平位移芯片的信号后、在下降沿不会出现反向通道现象。 这可能是什么原因?

    是否有数据表说明74系列电平转换芯片的特性?  

    由于 PCA9306两侧可能存在寄生电容、该下降沿似乎很悬挂。 在下降沿转换期间、1侧的驱动器拉低必须耗尽1侧寄生总线电容器的电荷。 一旦电压降至内部 passFET 的 VTH 以下、2侧便会连接到1侧、因此必须耗尽2侧的寄生总线电容、从而在下降沿有等待转换时产生这种挂起影响。  

    此致、

    泰勒