请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 大家好、
关于 PCA9306、仍有两个问题需要咨询。
PCA9306数据表似乎对输入信号的 VIL/VIH 没有要求?
2 -此外、在我们测试 I2C 1v8<->3V3时、我们发现 I2C 主机(MARS)连接到1V8侧。 在测试过程中、发现当信号下降时、1V8侧的边缘上有一个凹槽。 但是、将 MARS GPIO 连接到74系列电平位移芯片的信号后、在下降沿不会出现反向通道现象。 这样做的原因可能是什么?
谢谢。
B.R.
卢卡斯