This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:TCA39306 SCL1和 SDA1线路电压

Guru**** 2831125 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266938/tca39306-tca39306-scl1-and-sda1-line-voltage

器件型号:TCA39306

您能告诉我有关问题1和2的信息吗?


1.问题1

在图中所示的电路中、
在 SCL1和 SDA1线路上确认电压约为1.45V。

这种行为是否正常?
电压是否来自 SCL2和 SDA2线路?

在数据表中、"逻辑高电平被阻断"、即使 EN 为高电平也是如此。

2.问题2

在图中所示的电路中,VREF1:1.2V 变为大约1.6V。
SCL1和 SDA 线路的电压约为1.65V。
(1.2V 是 LDO 的输出)

为什么会发生这种情况?
如果要将 LDO 输出保持在1.2V、该怎么办?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、一个小电流流入 VREF2并从 VREF1流出。 如果1.2V 电源无法灌入此电流(即没有其他器件连接到此 LDO)、则它将向上浮动。

    电流受200 kΩ 电阻限制、因此大约为16.5 µA。 在 VREF1和 GND 之间添加一个68 kΩ 或更小的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:


    1.问题1

    在图中所示的电路中、
    在 SCL1和 SDA1线路上确认电压约为1.45V。

    这种行为是否正常?
    电压是否来自 SCL2和 SDA2线路?

    在数据表中、"逻辑高电平被阻断"、即使 EN 为高电平也是如此。

    [/报价]

    在第一个问题中、电源是什么?  

    2.问题2

    在图中所示的电路中,VREF1:1.2V 变为大约1.6V。
    SCL1和 SDA 线路的电压约为1.65V。
    (1.2V 是 LDO 的输出)

    为什么会发生这种情况?
    如果要将 LDO 输出保持在1.2V、该怎么办?

    [/报价]

    克莱门斯在这里是正确的。 有一个小电流(由200k Ω 电阻器导致)从 VREF2流向 VREF1、流过分隔两个基准电压电源的内部 passFET 的 RDS_ON。 为了防止 LDO 升高其电压、可能需要在 VREF1至 GND 之间连接一个下拉电阻器来处理这种额外的泄漏电流。  

    我还想知道在 VREF1测量1.65V 时 VREF2 + EN 节点处的电压是多少。  

    您也可以在问题1和问题2中重新测试这两种情况,使用>200k Ω 的较大限流电阻器。 这也可能有助于调节电压电平。  

    此致、

    泰勒

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的回复太晚了。感谢您的回复。

    >在正常工作期间,一个小电流流入 VREF2并流出 VREF1。 如果1.2V 电源无法灌入此电流(即没有其他器件连接到此 LDO)、则它将向上浮动。

    1.2V (VREF1)和 GND 之间有30k Ω 的电阻。(LDO 反馈电阻)

    >我还想知道在 VREF1测量1.65V 时 VREF2 + EN 节点处的电压是多少。

    VREF2 + EN 节点电压大约为2.5V。

    为什么1.2V 电压线路变为1.6V?

    另外、电压是否从 SCL2和 SDA2线路流向 SCL1和 SDA1线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > 1.2V (VREF1)和 GND 之间有30k Ω 的电阻。

    如果该电阻器上下降1.45V (或1.6V)、则有电流流出 VREF1。 但该电流不能高于流过200 kΩ 电阻器的电流。 200 kΩ 电阻器的连接是否完全按照原理图中所示进行? 您可以仔细检查引脚分配吗?

    电压是否从 SCL2和 SDA2线路一直到 SCL1和 SDA1线路?

    低于 VREF1的所有电压均通过。 2.5V 的 EN 电压过高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

    为什么1.2V 电压线变成1.6V?

    VREF1引脚有电流泄漏、导致 LDO 浮空、这是看起来的样子。 您是否尝试过使用外部电源、例如插入墙壁的直流电源、以查看更换1.2V 节点是否有任何效果?  

    增加200k Ω 上拉电阻是否对系统有任何影响?  

    另外、请查看 Clemens 对原理图的评论、并仔细检查系统中的引脚连接。 您是否有可以与 TI 分享的完整原理图?  

    此外,电压是否从 SCL2和 SDA2线路到 SCL1和 SDA1线路?

    如果您测量的是1.65V 且 EN = 2.5V、则我们假设内部 passFET 的阈值电压约为0.7V、 然后、我会收集到2.5V - 1.65V = 0.85V、这意味着将 SDA1和 SCL1连接到 SDA2和 SCL2的 FET 开始出现在线性区域中、并且很可能有一些电流从2侧流向1侧。  

    在正常情况下、EN 电压应使内部 FET 由于 Vgs < Vth 而处于高阻抗状态。 电路的 VREF1和 VREF2部分中似乎存在一些电流路径、会导致 EN 上出现不同的电压。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的回复太晚了。
    感谢您的答复。


    > 200 kΩ 电阻器的连接是否完全如原理图中所示?

     是的、200kΩ 按照原理图所示进行连接。

    >您是否尝试过使用外部电源,例如插入墙壁的直流电源,以查看更换1.2V 节点是否有任何效果?

     由于 VREF1电源布线直接连接到该引脚、因此难以从外部电源进行输入。
     在1.2V 线路上添加放电路径是否有效?

    >增加200kOhm 上拉电阻是否对系统有任何影响?

     数据表显示为200kΩ、但可以将其从200kΩ 提高吗?

    >如果您测量的是1.65V 且 EN = 2.5V、则我们假设内部 passFET 的阈值电压约为0.7V、 然后、我会收集到2.5V - 1.65V = 0.85V、这意味着将 SDA1和 SCL1连接到 SDA2和 SCL2的 FET 开始出现在线性区域中、并且很可能有一些电流从2侧流向1侧。

     我了解。

    我再次检查了原理图。 具体如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

     由于 VREF1电源线直接连接到引脚,因此很难从外部电源输入。
     在1.2V 线路中添加放电路径是否有效?

    这可能是一个解决方案。 您是否讨论过在 VREF1节点和 GND 之间添加一个大电阻来提供电流放电路径?  

    我仍然不明白1.2V 节点为什么会浮空。 您是否在 EN + VREF2节点处测量了电压?  

     数据表显示200kΩ,但可以将其从200kΩ 增加吗?

    数据表建议实际电阻为200k Ω。 我只是想对此进行测试、以查看200kOhm 限流电阻器是否对系统产生任何影响。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的回复太晚了。感谢您的回复。

    >这可能是一个解决方案。 您是否讨论过在 VREF1节点和 GND 之间添加一个大电阻来提供电流放电路径?

     是的。我想在 VREF1和 GND 之间添加一个电阻器。

      我还不能进行实验。  我要尝试一下。

    >我仍然不明白为什么1.2V 节点会浮起来。 您是否在 EN + VREF2节点处测量了电压?

     VREF2 + EN 节点电压大约为2.5V。

     

    >产品说明书建议在实际中使用200k Ω 电阻。 我只是想对此进行测试、以查看200kOhm 限流电阻器是否对系统产生任何影响。

     我了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的。我想在 VREF1和 GND 之间添加一个电阻器。

      我还不能进行实验。  我要尝试一下。

    [/报价]

    请告知我们您是否能够解决此问题。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了回复。

    >是。我正在考虑在 VREF1和 GND 之间添加一个电阻器。
    >我还没有尝试过。 我要尝试一下。
    >请告知我们您是否能够解决此问题。

    我尝试在 VREF1和 GND 之间添加470欧姆的电阻器。
    不过、结果与以下所示相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takuya:

    您是否尝试过与另一个 TCA39306进行 ABA 交换?  

    TCA39306的1侧和2侧总线连接的其他器件。 将470 Ω 下拉电阻器添加到 GND 并在 SDA/SCL (侧1)上看到1.45V 偏置、当 LDO 为1.2V 时、显示有一些上拉电压的泄漏路径。  

    此致、

    泰勒