This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:Kingston 记忆棒上的 D+电压2.64V

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299683/tusb8041-d-voltage-2-64v-on-kingston-memory-stick

器件型号:TUSB8041

您好!

我们面临一个间歇性问题,即 TUSB8041无法检测到金士顿记忆棒。 仅在两个连接的设备下发生该问题:一个 是现成的键盘(低速 HID ), 另一个是特定的 金士顿 USB 2.0记忆棒(高速设备)。  

经研究、在插入键盘时、 可以在其 D-上看到振幅为3.0V 的高脉冲。 但在金士顿记忆棒上, D+上的电压被 拉至 2.64V ,然后它被永远保持,我的理解是, 集线器 无法检测到设备。  

此2.64V 电压是否在器件速度检测要求方面超出 USB 规范?  如果键盘未连接,为什么金士顿记忆棒始终可以被检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果金士顿记忆棒直接连接到电脑主机,它是否工作? D+上的电压是多少? 2.6V 似乎很低、应该为3V 左右。

    稳压器

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有3V 强制规范? 您能帮助报价吗? Kingstone 记忆棒在 PC 上工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YF:

      如何对下游端口进行电源控制? 能否发送原理图进行审阅?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YF:

     有更新吗?  对于 FS、最小 VOH 为2.8V、因此2.64V 不是有效高电平。  此问题是否仅发生在金士顿记忆棒上?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 D+应该被上拉至的电平上、我对 USB 技术规范感到困惑、特别是在连接时、2.0V、2.8V、3.0V、哪个是正确的阈值? 我理解金士顿记忆棒是 HS 设备,但在连接时,应首先由集线器识别为 FS ,然后在进一步握手后切换到 HS 模式。 我们在特定的金士顿模式上看到这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YF:

      连接到主机时、所有 USB2器件将首先强制 DP 变为高电平(3.3V)、以启动 FS 和 HS 枚举。 2V 用于最小 VIH 、2.8V 用于最小 VOH。

    您可以发送 金士顿型号的部件号吗? 我们还可能在此处购买一些用于使用 TI HUB 进行测试的产品。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 USB2.0标准表7-2中看到、连接(在下行端口):空闲时间>= 2.5us、空闲状态需要 D+>=VIHZ 最小值、即2.7V。 我认为2.7V 是 D+上速度识别的最小电压。 所关注的金士顿模型是 DTSE9 16GB :VID,PID=0951:1665。 我们知道、此模型在市场上有另一个 VID PID 版本、但该版本没有显示该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YF 您好:

       我同意2.7V 是 D+上用于 FS  识别的最小电压 。   金士顿 可能已经知道 DTSE9 15GB 内存 条有问题。

    此致

    布赖恩