This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:电平向下游端如何工作?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306250/pca9548a-how-does-the-level-shift-towards-the-downstream-side-work

器件型号:PCA9548A

对于一个主器件访问8个从器件/传感器的应用、我已经在 PCA9548APW I2C 开关中进行了设计。  

我们的主器件将使用3.0V 或3.3V、但从器件将具有2.5V 电源。

在阅读数据表时、我对术语"钳制下游总线电压"感到有点困惑。  

我假设朝向下游侧的输出没有真正钳位!?

为了能够上拉至下游端使用的电压、我是否应该进行某种电平转换?

例如、 一个 N 沟道 MOSFET 电平转换器在源极/栅极侧具有"钳位电压"、而漏极侧朝向输出引脚。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、PCA9548A 使用简单的 N 沟道 MOSFET 作为开关。 传递低电平输入电压;高电平输入电压使开关断开、输出电压由上拉电阻器决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外设、

    我相信您是对的。  

    当使用 PCA9548A 时、我们建议使用最低总线电压(在您的情况下为2.5V)作为 VCC 的电源。 这会将内部导通 FET 的栅极电压调节至2.5V、因此将较高电压侧与较低电压侧分开、从而实现电平转换、同时还允许在许多 I2C 总线之间切换。  

    克莱门斯在他的描述也是正确的。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,是的,这解决了我的问题!!