This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463-Q1:静态电流规格(睡眠模式期间的 VSUP 电流)

Guru**** 2549300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300882/tcan1463-q1-quiescent-current-spec-vsup-current-during-sleep-mode

器件型号:TCAN1463-Q1

您好、团队成员:

我对睡眠模式期间流入 VSUP 引脚的静态电流以及如何解读数据表中的规格有疑问。

在第7.7节中、使用典型18µA 和最大30µA 指定了电流 I_SUP_SLEEP。 测试条件处于 SLEEP 模式。 但一般描述提到 V IO = 3.3V 和 Vcc = 5V、这在睡眠模式下是不存在的。 在 VIO = 0V 和 VCC = 0V 时、该规格是否也有效?

图7-3也是如此、图中根据 VSUP 的输入电压显示了相应电流的多条曲线。

图中的值是否为典型值?如何定义典型值(例如3 Sigma)?

感谢您的支持、此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    针对这个参数的测试条件、Vcc 和 Vio 电源处于它们建议的特性范围内。 不过、由于这些电源在收发器处于睡眠模式时不使用、因此它们在此模式下对 ISUP 电流消耗没有任何显著影响。 因此、当 Vcc 和 Vio 为0V 时(因为它们通常在系统中处于睡眠模式)、ISUP 的行为将与数据表中表征的 ISUP 的行为相匹配。 我们在工作台上评估了这一点、并确认了情况、即使数据表上没有明确列出这一点。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的回答。 这很有帮助。

    最后一个问题。 典型值是1 Σ 还是3 Σ 值、还是其定义不同?

    谢谢、此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    特性数据中有与典型值分开的1 Σ 和6 Σ 值。 列出的典型值是在给定数据表中所述测试设置的典型应用条件下测得的值。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    非常感谢。 因此、在给定条件下、数据表中的典型值为1 Σ 值是合理的?  

    6 Σ 会应用于最小值/最大值?

    此致、

    迈克尔