This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102 PCIe Gen2和 Gen3 SI 正常但找到 PCIe Gen3预设测试失败

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297020/ds80pci102-ds80pci102-pcie-gen2-and-gen3-si-ok-but-found-pcie-gen3-preset-test-failed

器件型号:DS80PCI102

主席女士/先生,

在我们的 Intel Core I 主板中、有一个 DS80PCI102用于重新驱动 PCIe 第1/2/3代信号对、请参阅下面的原理图。

它通过了 PCIe Gen2/3 SI 测量、但在 PCIe Gen3预测试时失败、请参见下文的预设结果。

我们如何解决该问题? 请与我们分享您的意见或想法。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我假设供电方本身满足 PCIe 第3代的要求。 查看您的原理图、以下是一些建议:

    1)。 令人满意地将 RATE_2通过20K Ω 连接到 GND。 这将启用没有去加重功能的 PCIe 第3代。

    2)。 然后、您可以从最低的 EQ 设置开始、如果需要、一次增加一个步骤、以通过第3代预设。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的支持。

    我们曾尝试禁用去加重功能并增加 EQ 设置、但 PCIe 第3代预设似乎仍然失败。

    请与我们分享您的意见或想法。

    此外、对于表2.均衡器设置、有一个注意事项(1)建议的均衡器 CTLE 设置基于0dB 的 TX 预启动/去加重。 在使用 TX 预启动/去加重的 PCIe 第3代应用中、CTLE 应设置为较低的升压设置、以优化 RX 眼图张开度。

    这意味着什么?

    此致、

    埃里克·李

    商品编号2

    项目3

    项目4

    项目编号5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    PCIe 协议为信号调节提供不同的去加重级别。 这些被称为预设、范围从 P0到 P10。 P4没有任何预加重或 TX 信号调节。 请注意、数据表中指定未使用 P4 -无信号调节。  

    请使用以下设置运行相同的测试:

    1)。 请确保 RATE_2引脚通过20K 欧姆 R 连接到 GND。

    2)。 使用 EQ 0且无去加重功能。

    我在上表中没有看到这些设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的支持。

    以下是使用以下设置的 PCIe 第3代预设结果:

    1)。 RATE_2引脚通过20K 欧姆 R 连接到 GND。

    2)。 使用 EQ 0且无去加重功能。

    请与我们分享您的意见或想法。

    此致、

    埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请使用台北的 iPass 等经认证的实验室检查 TX 合规性。 需要使用某些测试设置来检查 TX 合规性。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的评论。

    我们认为这可能与经过认证的实验室无关、因为我们的 SI 团队在检查 TX 合规性方面具有良好的知识和技能。

    如果有任何可能的改进方法,请与我们分享。

    此致、

    埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    Nasser 不在办公室,但应该下周回来。 您能否从硬件级别向我们提供有关您的 TX 合规性设置的更多详细信息? 正在使用什么测试设备、端点等、它们是如何连接的?

    此致!

    Evan Su