This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:与 THC63LVDM83D 引脚对引脚兼容

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, SN65LVDS93B-Q1, DS90C3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305988/ds90c385a-p2p-compatible-with-thc63lvdm83d

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件:SN75LVDS83BSN65LVDS93B-Q1DS90C3201

是否有与 THC63LVDM83D (thine)兼容的 P2P?

谢谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们拥有以下器件、它们在某种程度上与上述内容相似。 您可能需要查看他们的数据表、以确保它们是否引脚兼容。

    SN75LVDS83B - SER - 28并行 TTL 输入至4 LVDS+CLK 输出- 10 -135MHz

    SN65LVDS93B-Q1 - SER - 28并行 TTL 输入至4个 LVDS+CLK 输出- 10个-85MHz

    DS90C3201 - SER - 70个并行 TTL 输入至10个 LVDS+CLK 输出- 8个-135MHz