This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:CANH 和/或 CANL 短接至 GND

Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303966/sn65hvd233-canh-and-or-canl-shorted-to-gnd

器件型号:SN65HVD233

团队成员

当 CANH 和/或 CANL 短接至 GND 时、是否会对器件造成损坏?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;这是绝对最大额定值所允许的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山、

    Clemens 是正确的、只是将 CAN 总线短接至 GND 不会对器件造成损坏。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    我就 RS485提出了类似的问题、 仅将 CAN 总线短接至 GND 不会造成损坏、 但自热可能会损坏、因为链路电缆束会损坏。 在 SN65HVD233中是否会发生同样的情况?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303969/sn65hvd75-bus-i-o-shorted-to-gnd

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山、

    单独将 CAN 总线短接至 GND 最终不应导致损坏、凭借 CAN 短路电流限制、它应将自发热保持在可防止器件损坏的水平。 不过、您链接的示例在这里是相同的、因为它是特定于应用的。 自发热可能会导致热关断、但这取决于总线是否被显性驱动、以及应用的环境温度。 在任何一种情况下、CAN 收发器都有显性超时、在此期间由于 CAN 总线接地短路而显性驱动的时间非常短、可能不会导致任何热问题。

    此致、

    埃里克·哈克特