This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:DP83TG720R-Q1:1000bast-T1的 CMC 选择

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305654/dp83tg720r-q1-dp83tg720r-q1-cmc-selection-for-1000baste-t1

器件型号:DP83TG720R-Q1

现场专家:

       是否可以 使用其他 CMC 替换 DLW32MH101XT2L?

       我需要 注意什么,以及 我需要测试哪些术语来证明新 CMC 可适合 DP83TG720?

      例如,EMC,SI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    DLW32MH101XT2是推荐用于 DP83TG720的 CMC、也是用于根据数据表规格验证此部件的 CMC。 您建议改用哪个 CMC?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

          我们希望 ro 改用 AMCW3225L-2-101TR01。 但我们不知道    我需要测试哪些术语来证明新 CMC  适用于 DP83TG720

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    如果使用 CMC 超出数据表要求、无法保证功能、我建议使用  DLW32MH101XT2。 更改该组件可影响信号完整性和 EMC 性能。  

    尽管如此、仍可执行合规性测试来验证发送器的性能。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

         换句话说,如果新的 CMC 可以配合 信号完整性和 EMC 性能,则可以使用它来替代 数据表中推荐的 CMC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    如果信号完整性和 EMC 不受此器件影响且通过了合规性测试、您可以使用它。  

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Melissa B ü:

          好的,我明白了。 非常感谢