This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216-Q1:TUSB216-Q1对眼图上的直流升压、边沿升压、RX 灵敏度有何影响

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306575/tusb216-q1-tusb216-q1-what-impact-do-dc-boost-edge-boost-rx-sensitivity-on-the-eye-diagrams

器件型号:TUSB216-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB212、 TUSB216

大家好、

DC 升压、边沿升压、眼图上的 RX 灵敏度有何影响?

您能否解释一下将直流升压、边沿升压和 RX 灵敏度设置为最高水平时的信号增强范围?

例如、在最高电平下可以增加多少 mV、可以加速多少 PS 的上升时间以及其他参数。

谢谢  

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    直流升压会影响眼图中 VHigh 和 VLow 的电平以及眼图的最大电压水平上下限。 交流升压会影响眼图的上升沿和下降沿、从而通过增加上升时间为眼图提供更大的间隙。 RX 灵敏度有助于补偿码间串扰(ISI)抖动、这些抖动在更长的电缆长度下往往存在更多、并且有助于改善眼图的垂直张开度。

    对于 TUSB216的 RX_SEN 增益量或用 DC 升压增加 mV 的值、我们没有任何技术规格、我们有带 DC 升压的 TUSB212增益值、它在3级达到80mV 时达到最大值、但是这些值对于 TUSB216来说可能不准确。

    对于交流升压、这些值是我们具有的值:

    240MHz 时的交流升压(典型值)

    升压0:3.0dB
    升压1:3.5dB
    升压2:4.7dB
    升压3:5.2dB

    如果有任何其他问题、敬请告知!

    谢谢。

    瑞安