This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:SFI 至 XFI

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305965/ds100df410-sfi-to-xfi

器件型号:DS100DF410

您好!

我有关于 XFI 到 SFI 互连的类似问题、我发现了此线程。

是否可以在芯片之间直接将 XFI 连接到 SFI 以使其建立链路?

e2e.ti.com/.../ds100df410-xfi-to-sfi-retimer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的、您可以使用 DS100DF410互连 XFI 和 SFI 接口。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、 DS100DF410是一款用于补偿 PCB 损耗的重定时器、而不是用于将 XFI 转换为 SFI 的协议转换器。

    如果 PCB 布线较短且 PCB 损耗极低、则 SFI 和 XFI 可以直接互连。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    数据可直接在 XFI 与 SFI 接口之间传递、无需任何解码或重新编码。 XFI 和 SFI 针对高速电气参数具有不同的最小/最大电气限制、这意味着即使插入损耗较低、它们也不一定能直接互连、尽管这是可能的。 重定时器可用于提高信号完整性、从而满足两个接口的规范。

    我建议查看10G XFI 和 SFI 规格。

    e2e.ti.com/.../INF_2D00_8077i_5F00_10G_5F00_xfp_5F00_xfi_5F00_spec.pdf

    e2e.ti.com/.../sff_2D00_8431_5F00_10G_5F00_sfp_2B005F00_sfi_5F00_spec.pdf

    此致!

    卢卡斯