This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108PWR 未使用引脚设置

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306842/txb0108pwr-no-use-pin-setting

我将 TXB0108PWR 用作农业传感器。

电压转换为3.3V 和1.8V。

数据表表明、未使用的数据 I/O 对的 A 侧和 B 侧必须保持相同状态、即都处于 VCCI 或 GND。

我使用的 B3和 A3都是打开的,这种方式 是没有问题吗?